This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:F2.8027万F发布后,它能否完美地替代直接扭矩控制?

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/620381/boostxl-drv8301-can-it-with-launch-f28027f-accomplish-a-satisfactory-substitute-for-direct-torque-control

部件号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他部件: MOTORWARELAUNCHXL-F2.8027万F

我想控制我的BLDC电机的扭矩。 速度与我无关。 根据我所了解到的情况,似乎一起使用BOOSTXL-DRV8301和F2.8027万F发布可以达到目的,但我想确保这些提供的FOC实际上能够让我完成我需要他们做的事情。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,lab04允许IqRef扭矩仅控制。
    lab05a增加了更改当前控制增益的功能(进一步的lab05显示如何调整)

    这些不是FOC,而不是滞后型DTC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里可以找到此标签04? 我搜索了许多数据表,甚至在谷歌上搜索了它,但似乎无法放置它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有InstaSPIN-FOC开发都是使用MotorWare完成的

    EVM的工具文件夹中对此进行了说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我正在使用LAUNCHTXL-F2.8027万F和BOOSTXL-DRV8301,但在尝试执行Lab01时,我遇到了问题。 它显示"逆变器板上标有LD2的LED将闪烁"。 如果像我想象的那样,逆变器板是BOOSTXL,就没有“LD2”。 只有一个"D2",但这是故障LED! 在本实验中,他们肯定不会故意闪烁故障LED,是吗? 无论如何,当我完全按照步骤操作并单击“Run (运行)”时,它会编译并连接,并且启动板上标记为TX的蓝色小LED指示灯亮起,但没有任何增强功能。 您能为这种困惑提供任何帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个论坛似乎正在讨论我所遇到的同样的错误,但我不确定这些错误是否已经解决。 有什么想法?

    e2e.ti.com/.../147.5988万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望在这段时间里,您已经转到lab02