This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308EVM:正弦模式和故障警报设置问题

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/621241/drv8308evm-sine-mode-and-fault-alert-setting-problems

部件号:DRV8308EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8308

DRV8303 正在DJ转盘中使用,它关心噪音和一些特殊的操作条件。

我们的客户有三个关于DRV8308 GUI修改的问题,

 

1.客户使用PWM模式进行测试,将SPEEDTH设置为25 % ,MINSPD =255,70 % T和平 行启动。

大约需要2.1秒。要进入正弦控制模式,我们如何将模式设置为在启动时进入正弦控制,而不是等待2.1 秒

2.当电机转动时,用户需要使用手刮擦刀盘的功能,而无需进入故障状态并停止转动。

测试结果是刮擦导致我们的DRV8308进入故障保护并停止。

我读了0X2A,并尝试写入0,但它不起作用,默认读数 也不是0X18。

如何解决此问题?

 

3.我们是否有关于如何在BLDC中修改霍尔传感器位置以优化性能和启动速度的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pearl:

    [报价用户="Pearl Lin"]

    1.客户使用PWM模式进行测试,将SPEEDTH设置为25 % ,MINSPD =255,70 % T和平 行启动。

    大约需要2.1秒。要进入正弦控制模式,我们如何将模式设置为在启动时进入正弦控制,而不是等待2.1 秒

    [/引述]

    使用的寄存器设置是什么?

    尝试了哪些设置来最小化进入正弦模式的时间(SPDREVS,MINSPD和SPEEDTH)?

    [报价用户="Pearl Lin"]

    2.当电机转动时,用户需要使用手刮擦刀盘的功能,而无需进入故障状态并停止转动。

    测试结果是刮擦导致 我们的DRV8308 进入故障保护并停止。

    我读了0X2A,并尝试写入0,但它不起作用,默认读数 也不是0X18。

    如何解决此问题?

    [/引述]

     从0x2A读取什么值?

    Pearl Lin 说:
    3.我们是否有有关如何修改BLDC中霍尔传感器位置以优化性能和启动速度的文档?[/QUOT]

    此帖子应有助于:

    e2e.ti.com/.../128.5151万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.( SPDREVS,MINSPD和SPEEDTH)=( 3255 ,25 % ),MOD120=3907

    2. 从0x2A读取的值是多少? 0X2A=58
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pearl:

    感谢您提供信息。

    虽然我们可以确定加快启动速度的方法,但在刮擦磁盘时可能很难避免出现停止状态。

    客户是否考虑过仍处于120模式? 这将使霍尔传感器在刮擦磁盘时跟踪位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Duncan,

    1.我们是否可以让电机直接在120正弦模式下启动?180模式会导致磁盘 发出一些噪音。

    2.他们希望保持在120模式下,我们想知道 是否可以禁用失速故障,而不是在刮伤时不会发出故障警报。
    故障也不能重写,你对此有什么想法吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pearl:

    1.设置BASIC = 1,ENSINE = 0以保持3霍尔模式。 这可能有助于某些人启动,并有助于刮擦磁盘。

    2.设置LRTIME =11和FGSEL =01应该会有所帮助。 LRTIME = 11需要10秒无转换来设置失速故障。 FGSEL =增加FG上的脉冲数。