主题中讨论的其他部件:DRV8308
DRV8303 正在DJ转盘中使用,它关心噪音和一些特殊的操作条件。
我们的客户有三个关于DRV8308 GUI修改的问题,
1.客户使用PWM模式进行测试,将SPEEDTH设置为25 % ,MINSPD =255,70 % T和平 行启动。
大约需要2.1秒。要进入正弦控制模式,我们如何将模式设置为在启动时进入正弦控制,而不是等待2.1 秒
2.当电机转动时,用户需要使用手刮擦刀盘的功能,而无需进入故障状态并停止转动。
测试结果是刮擦导致我们的DRV8308进入故障保护并停止。
我读了0X2A,并尝试写入0,但它不起作用,默认读数 也不是0X18。
如何解决此问题?
3.我们是否有关于如何在BLDC中修改霍尔传感器位置以优化性能和启动速度的文档?