请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8813 您好,
我需要通过输入xI0=1和XI1=1以及xENBL=1来澄清桥电流设置为0 % 时驱动程序的行为。
数据表显示禁用了网桥:这是否意味着所有FET都已关闭,并且将发生异步快速衰减,或者发生其他情况(即:在此情况下哪种衰减模式)?
谢谢你。
此致,
Marco
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我需要通过输入xI0=1和XI1=1以及xENBL=1来澄清桥电流设置为0 % 时驱动程序的行为。
数据表显示禁用了网桥:这是否意味着所有FET都已关闭,并且将发生异步快速衰减,或者发生其他情况(即:在此情况下哪种衰减模式)?
谢谢你。
此致,
Marco