This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8813:0 % 电流调节时的衰减模式

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/621646/drv8813-decay-mode-at-0-current-regulation

部件号:DRV8813

您好,

我需要通过输入xI0=1和XI1=1以及xENBL=1来澄清桥电流设置为0 % 时驱动程序的行为。

数据表显示禁用了网桥:这是否意味着所有FET都已关闭,并且将发生异步快速衰减,或者发生其他情况(即:在此情况下哪种衰减模式)?

谢谢你。

此致,

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marco:

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marco:
    当电流设置为0 % 时,两个低侧FET都将激活,并且不输出电流。  当从驾驶模式进入此"制动"模式时,衰减将是 在进入0 % 电流模式之前选择的衰减模式。 这必须在我们的数据表中更新。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    感谢您提供信息。 这正是我想知道的。

    此致。