请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BOOSTXL-DRV8301 尝试执行实验2a,我在第56页,将提到的两个变量设置为'1'。 gMotorVars.Flag_Run_Identity可以正确设置,但每次我在gMotorVars.Flag_enableSys的值中输入'1'时,它会立即返回到'0'。
按照说明对头文件进行了更改,代码编译正常,似乎下载和运行正常。
请告知您对无法启用Sys的想法。