This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:首次在ROM中使用InstaSPIN,带Launchxl-F2.8069万M

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/621559/boostxl-drv8301-using-instaspin-for-the-first-time-out-of-rom-w-launchxl-f28069m

部件号:BOOSTXL-DRV8301

尝试执行实验2a,我在第56页,将提到的两个变量设置为'1'。 gMotorVars.Flag_Run_Identity可以正确设置,但每次我在gMotorVars.Flag_enableSys的值中输入'1'时,它会立即返回到'0'。

按照说明对头文件进行了更改,代码编译正常,似乎下载和运行正常。

请告知您对无法启用Sys的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PHR:

    在代码中,您将注意到,如果找到gMotorVars.UserErrorCode,gMotorVars.Flag_enableSys将被设置回0。

    如果您查看错误代码的值,这将有助于缩小问题范围。


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的user.h文件出错
    您不应在user.h中更改任何内容,除非设置您自己的user_motor参数