This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV591:TEC驾驶员优势

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV591, DRV593
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/621237/drv591-tec-driver-advantage

部件号:DRV591
主题中讨论的其他部件: DRV593

大家好,

我的客户一直在为TEC驾驶员使用DRV591。 现在,他们需要更少的BOM大小。 如您所知,DRV591输出附近的电感器非常大。 我们是否有更高级的解决方案?

此外,客户还质疑我们的PWM驱动器与直流-直流产品相比有何优势。 据他所知,两个DC-DC可以执行与DRV591相同的TEC驱动程序。 他是对的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Luke! 许多电感器公司都在进行大量开发,它们正在开发新材料,在许多情况下,在提供相同电感水平的同时,会产生更小的电感器。 www.ti.com/.../sloa242.pdf上还有一个很好的电感器选择入门指南 ,虽然它提到汽车产品,但方法是相同的,这些公司也提供消费级的脱机产品。 此外,还有一个专题视频,网址 是:training.ti.com/inductor-selection-inductor-terminology。 就目前而言,我们的DRV与其他一些DC/DC之间的差异可能是成本与性能的差异。 我们的DRV器件具有高性能,专为此类应用而设计。 例如,我们的DRV产品非常高效,并且降低了放大器的一般功耗。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff,

    感谢您的反馈。

    我发现DRV593/594只需要一个LC滤波器而不是tw。 他们能否将DRV591作为更简单的解决方案来替代?

    此外,您还可以更高效地使用DRV产品。 我们是否有DRV产品和DC-DC解决方案的比较表来显示我们的竞争力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Luke! 与DRV591相比,DRV593/4作为较新的部件发布,以帮助优化输出滤波器尺寸和系统成本,否则参数上相同。 此外,我的评论是一般性的,因为与跟单信用证相比,它与系统成本有关,我没有任何具体的比较。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,
    感谢您的解释。
    那么,我们是否有一些方法来计算DRV591/593的效率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Luke! 我们在这里测量效率,就像我们在D类放大器上所做的那样,Eff =(输出/(输出+抛掷)。 DS效率图基于EVM配置以及图2和图3中所示的条件。 当然,这些结果可能会因客户尝试驱动的负载以及通过系统驱动的功率,频率等而异。 此外,还提供了有关功率放大器测量的良好应用说明: www.ti.com/.../sloa068.pdf 谢谢,Jeff