请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV591 主题中讨论的其他部件: DRV593
大家好,
我的客户一直在为TEC驾驶员使用DRV591。 现在,他们需要更少的BOM大小。 如您所知,DRV591输出附近的电感器非常大。 我们是否有更高级的解决方案?
此外,客户还质疑我们的PWM驱动器与直流-直流产品相比有何优势。 据他所知,两个DC-DC可以执行与DRV591相同的TEC驱动程序。 他是对的吗?
谢谢!