This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:DRV8702-Q1故障类型

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/621680/drv8702-q1-drv8702-q1-fault-type

部件号:DRV8702-Q1

我遇到了一个关于drv8702-Q1的问题。当温度<0摄氏度(特别是在T=-40摄氏度时)和VM=16V (仅在这种情况下发生)时,我们不知道的情况将触发故障,MOSFET将关闭。 3毫秒后,一切都将正常。 此故障报告是随机发生的,客户想知道导致此故障的原因。 希望能给一些建议。(DRV8702没有寄存器来说明故障类型)

 

下面是故障的瞬时时刻,它显示高端MOSFET要打开,但故障发生后FET关闭(4 us)。 第二张图片显示故障将在3毫秒后重试。  他们排除了噪音造成的原因。  

 

 

故障2. 低侧MOS门3. 高侧MOS门

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sammi,

    当此故障发生时,有3个可能的选项。

    1 CPUV故障

      发生此事件时,检查充油泵针脚VCP上的电压,查看电压是否低于电压不足的阈值电压。

    2 OCP故障

     检查DRV8702设备的VDS设置。 如果可能,请禁用VDS监测器并查看事件是否仍然发生(通过1k电阻将VDS针脚绑定到AVDD)。

    3 GDF

    如果在VDS期间禁用,则故障仍然存在,则这是GDF故障。

     一旦知道故障类型 ,我们可以帮助进一步调试。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您的回复。 客户尝试禁用VDS监测器,故障未发生。 我们仍然不确定这是因为测量时间太短,还是OCP导致故障。 明天我将与客户一起测试。 但如果是由OCP引起的,我们应该怎样做呢?
    谢谢。

    Sammi.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sammi
    另请检查SP和SN电压发生了什么变化。 我忘了提到,如果电压差超过1V,那么这也会标记OCP事件。 谢谢你。