主题中讨论的其他部件: DRV8860, DRV8802
尊敬的先生:
我们使用DRV8803进行继电器驱动。
当我们参考数据表时,我们发现 提到的工作温度为–40 至85°C,而且在绝对最大额定值中,它被称为 工作虚拟结点温度(Tj)–40 至150°C
因此,我们应该考虑的温度对我们有帮助。 因为我们需要105 °C或 125°C的扩展温度
此致
Girish
EM电气
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我们使用DRV8803进行继电器驱动。
当我们参考数据表时,我们发现 提到的工作温度为–40 至85°C,而且在绝对最大额定值中,它被称为 工作虚拟结点温度(Tj)–40 至150°C
因此,我们应该考虑的温度对我们有帮助。 因为我们需要105 °C或 125°C的扩展温度
此致
Girish
EM电气
您好,Girish,
100mA时通过输出的功率为I2R x 4或.032W。 额外功率用于运行设备,估计为VM * 2.1mA。
假设VM = 24V,则应小于40C,但这取决于所使用的电路板设计和封装。
可以通过访问 www.ti.com/.../midlevel.tsp进行快速计算
选择DRV8802。 DRV8802PWP封装的散热与DRV8803PWP散热类似。
DRV8803DW软件包的粗略估计大约是PWP的两倍。