This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:操作温度问题

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803, DRV8860, DRV8802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/619969/drv8803-operating-temperature-issue

部件号:DRV8803
主题中讨论的其他部件: DRV8860DRV8802

尊敬的先生:

我们使用DRV8803进行继电器驱动。

当我们参考数据表时,我们发现 提到的工作温度为–40 至85°C,而且在绝对最大额定值中,它被称为 工作虚拟结点温度(Tj)–40 至150°C

因此,我们应该考虑的温度对我们有帮助。 因为我们需要105  °C或 125°C的扩展温度

此致

Girish

EM电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Girish,

    继电器需要多少电流?
    设备通常可以在85°C的环境温度下工作,但电流会降低。

    根据您的应用,可能需要考虑其他设备,如DRV8860。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rick Duncan:

    感谢您的回复,

    继电器所需的电流仅为85mA,因此使用DRV8803不存在问题。 我们唯一关心的是工作温度,因为我们希望将其用作105°C的扩展温度

    Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Girish,

    额定值用于较高的电流。 在高电流时,结温可能会升高到发生热关闭的程度。

    在85mA下,功率小于额定功率的2 %。 设备应能正常工作,但交叉点温度应稍有增加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rick:

    您已经说过功率低于额定功率的2 % ,并且设备在接线温度几乎没有上升的情况下工作。 请指明什么是微升温度pl。请指明温度

    Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Girish,

    假设设备具有合适的温度,85mA时的温度上升不应超过2C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rick Duncan:

    感谢您的回复。

    请告诉我,如果所有通道均已开启,且每个通道的供电电流为85mA-100mA,则在 环境温度下,总体晶片温度(IC工作温度)是多少。

    此致

    Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Girish,

    100mA时通过输出的功率为I2R x 4或.032W。 额外功率用于运行设备,估计为VM * 2.1mA。

    假设VM = 24V,则应小于40C,但这取决于所使用的电路板设计和封装。

    可以通过访问 www.ti.com/.../midlevel.tsp进行快速计算

    选择DRV8802。 DRV8802PWP封装的散热与DRV8803PWP散热类似。

    DRV8803DW软件包的粗略估计大约是PWP的两倍。