请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8842 大家好,
请参阅以下有关客户遇到的DRV8842问题的反馈和后续问题。
此致,
杰罗姆
客户的初始请求:
我有一个关于DRV8842的TI问题。 我们将以100kHz恒定开关频率向其发送PWM信号。 我们在输出上获得可变切换频率。 似乎芯片的延迟时间发生了变化,因此输出切换频率也发生了变化。 我想知道这是否是预期的行为,以及是否有办法阻止这种行为。
与客户的一些问答:
我查看了设备,认为您可能看到短路过电流保护或过热负载情况。 您是否验证了瞬态电流未超过限制? (是,没有过流或过热情况)
设备是否变热? 您操作设备的距离5A限制有多近。 (当没有电流流经设备时,会发生这种情况。 无负载)
另外,OCP程序引脚上是否有瞬态? 设备是否指示nFAULT引脚出现故障? (无nFAULT)