This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:有关输入PWM与输出的问题

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/619845/drv8842-question-relating-to-input-pwm-vs-output

部件号:DRV8842

大家好,

请参阅以下有关客户遇到的DRV8842问题的反馈和后续问题。

此致,

杰罗姆

 

 

客户的初始请求:

我有一个关于DRV8842的TI问题。 我们将以100kHz恒定开关频率向其发送PWM信号。 我们在输出上获得可变切换频率。 似乎芯片的延迟时间发生了变化,因此输出切换频率也发生了变化。 我想知道这是否是预期的行为,以及是否有办法阻止这种行为。

 

与客户的一些问答:

我查看了设备,认为您可能看到短路过电流保护或过热负载情况。 您是否验证了瞬态电流未超过限制? (是,没有过流或过热情况)

 

设备是否变热? 您操作设备的距离5A限制有多近。 (当没有电流流经设备时,会发生这种情况。 无负载)

 

另外,OCP程序引脚上是否有瞬态? 设备是否指示nFAULT引脚出现故障? (无nFAULT)

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerome,

    您是否有示波器捕获显示此信息?
    目标应用程序是什么? 可能会有更适合此类高频输入的设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    以下是客户的反馈。

    此致,

    杰罗姆

    CH2 = CMOS输入

    CH3 =输出

    持久性是无限的

     

    这表明输出的边缘相对于输入是可变的。 这是在可听到的频率范围内发生的,因此当我们打开PWM驱动时,我们会听到电路。 不是表演的障碍,但我们想知道这是否是预期行为。

    e2e.ti.com/.../DRV8842_5F00_ScopeShot.pptx