This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:DRV1.0983万的启动时间

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/621348/drv10983-start-up-time-of-drv10983

部件号:DRV1.0983万

您好,支持团队:

                    我发现在唤醒模式(Vreg On )和对齐模式之间有一个固定的330mS时隙,请检查下面的图解。

 通道1:客户系统信号(独立)   通道2:速度引脚(模拟速度)    通道3:Vreg    通道4:U相

 T2是  drv1.0983万唤醒的时间,T3是进入对齐模式的时间。

 问题1: 我需要澄清从T2到T3的时间,在这段时间里,1.0983万在做什么 ?

 问题2: 如果可能的话,在   这段时间内,我们是否可以通过速度引脚上的电压来调节速度, 它是否生效?  在此期间,  速度引脚上的内部ADC能否工作并更新速度信息?

 

                  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason,

    由于我无法访问至少两个相位上的电压的电流波形,因此我必须根据一些假设回答您的问题。

     问题1: 我需要澄清从T2到T3的时间,在这段时间里,1.0983万在做什么 ?

    从T2到T3的时间看起来就像对齐期。 如果客户使用Align and Go (对准并继续)进行初始定位,则电流将通过V和W进行校准时间。 这可能是因为我们看不到其他相位的电流或电压。 校准时间值可以更改为缩短,但必须足够长,以便电流稳定,然后才能在启动过程中继续。

     问题2: 如果可能的话,在   这段时间内,我们是否可以通过速度引脚上的电压来调节速度, 它是否生效?  在此期间,  速度引脚上的内部ADC能否工作并更新速度信息?

    通常,我们的设备在启动时会经过3个步骤:初始位置(Align and Go或IPD),开环(根据启动设置旋转,独立于确切速度)和闭环(考虑速度命令并相应调整RPM)。 因此,更改开环启动设置以缩短启动时间将有助于更快进入闭环。

    希望这能有所帮助,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Cole您好:

               感谢您的及时回复。

               今天,我从客户一侧捕获了更多的U,V,W相位电压波形,供您参考。  请查看下面的内容

              通道1:Vreg   通道2:U相 通道3:V相  通道4:W相

              我们讨论的T3似乎不是校准时间,而是在校准之前。

    问题1:所以我仍然想知道现在是什么时间。 作为我的消耗, 它 是否可能包括EEPROM加载,内部ADC设置,ISD检测等?

    问题2: 客户不想缩短启动时间 ,他们只是想知道如果在T3期间通过速度针脚调整速度是否会生效?

    问题3:  Vreg通电后,DRV1.0983万是否从睡眠模式唤醒?

              希望您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason,

    感谢您获取示波器镜头。 我很反感  我对Align and Go的误解。 如您所见,U和W为对齐功能(T4)通电,因此您是正确的。

    问题1:所以我仍然想知道现在是什么时间。 作为我的消耗, 它 是否可能包括EEPROM加载,内部ADC设置,ISD检测等?

    是的,T3是从待机/休眠模式启动所需的时间, 您完全可以确定设备 正在花费时间校准ADC等

    问题2: 客户不想缩短启动时间 ,他们只是想知道如果在T3期间通过速度针脚调整速度是否会生效?

    在进入闭环操作之前,速度引脚的电压只需高于数据表中列出的模拟电压-退出休眠/待机参数。 再次重申,速度引脚上的电压在从开路转换到闭环之前无关紧要。 因此,他们可以在该时间之前将速度电压设置为他们想要的任何值。

    问题3:  Vreg通电后,DRV1.0983万是否从睡眠模式唤醒?

    是的,Vreg打开通常是设备完全退出睡眠/待机模式的第一个信号。

    最佳,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Cole

          感谢您的意见。

           对于问题2,我能认为drv1.0983万将在闭环之前的速度引脚上执行最后的速度设置吗,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason,

    没问题!

    是的,DRV1.0983万将在闭环操作之前在速度销上执行最后的速度设置。 尽管如此,您可以在闭环期间随时更改速度设置,您应该看到电机速度相应地增加和降低。

    最佳,

    -Cole