This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRV2624:DERV2624

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/621439/linux-drv2624-derv2624

部件号:DRV2624

工具/软件:Linux

嗨,各位,

我对 DRV2624的诊断例行程序有疑问。  运行 诊断例行程序需要什么条件? 应用程序是否需要在 每次振动之前运行诊断例行程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,

    因此,诊断例行程序由用户而非设备本身运行,因此用户可以选择运行时间和频率。 它是您可以在模式寄存器中选择的选项之一。

    此致,
    Marko