This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8321R:数据表中的AGND和DGND是否已交换?

Guru**** 2360340 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/619062/drv8323r-is-agnd-and-dgnd-and-swapped-in-the-datasheet

部件号:DRV8321R
主题中讨论的其他部件: DRV8301

 在DRV8321R (S)的数据表中,它表示通过将DVDD传递到AGND:

'DVDD µF器的输出应在DVDD引脚附近旁通,X5R或X7R,1 µ A,6.3 -V陶瓷电容器直接回接到相邻的接地引脚上'

在典型应用原理图中,我们还看到VREF通过电容器连接到DGND。

这看起来是错误的,它看起来像是AGND和DGND被交换。 这是错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oskar,您好!

    我们将在几天后进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oskar,您好!

    所示连接正确。 如图所示,DVDD应参考AGND。

    请注意,GND符号在典型应用中是相同的。 除VM外,Vref和DVDD也引用GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您对此进行调查。 好的,我在应用图中看到,所有接地都相互连接。 即AGND,DGND和PGND连接到相同的GND符号。

    但是,从数字信号到模拟测量,共享接地和噪声耦合存在问题,尤其是电源接地在数字和模拟电路上注入大峰值时。 因此,我想按照DRV8301数据表中的建议,使用单独的模拟,数字和电源接地进行设计。

    通常我会期望DVDD引用DGND,AVDD引用AGND,VM引用PGND。 降压调节器与BGND也是分开的。

    因此,请你告诉我以下哪一种情况?

    1. AGND,DGND和PGND都连接到芯片内部,因此,甚至不必费心分离接地
    2. 线对与预期相同:(DVDD - DGND),(AVDD - AGND),(VM - PGND)
    3. 配对是另一回事。 (请详细说明)

    谢谢,期待在我的下一个设计中使用此芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oskar,您好!

    我了解您对应用程序级别的关注。 需要注意的是,DRV8321R中的所有接地均通过防静电二极管进行内部连接,以实现ESD保护。 所以你不可能有真正孤立的场地。 我们的设计建议是在DRV8321R设置一个星点接地,如果您希望对各种接地网进行噪声隔离。

    正如我在其他帖子中提到的那样,DGND是DRV8321R上的备用接地引脚,连接到IC的接地环。

    AGND是我们的内部数字(DVDD)和模拟块(放大器,VREF)的主接地。
    PGND用于VM (充电泵,低侧栅极驱动器,高侧栅极驱动器)
    BGND用于降压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    非常感谢您的澄清。

    是的,我希望在DRV芯片下有一个星点,但在我的应用程序中,在同一板上有两个DRV (可能很快就有三个)。 请参见下图。 这意味着我必须将MOSFET使用的接地(在我的设计中为PGND)与微控制器和DRV开关输入信号在单点使用的接地(在我的设计中为GND)结合起来

    我犯了以前没有这样做的错误(请参阅 此处的文章)。 功率接地中的电感和MOSFET开关的di/dt沿直流总线造成电压峰值,当我从该总线的不同点导出数字接地时,DRV芯片将看到杂散开关信号。 总之,这是一个非常昂贵的错误,我们不得不回忆一下。

    因此,我认为我将:

    1. 将PGND本地连接到DC总线
    2. 假设AGND和DGND是相同的网络,称为GND
    3. 将GND连接到微控制器使用的主平面,并在远离DRV的某个位置与DC总线接地相连

    在这种配置下,您认为ESD二极管会因~1V ~5ns峰值(PGND和GND之间)而损坏吗? 您认为我是否需要在栅极驱动器输入信号上添加RC滤波器,以防止在这些脉冲期间出现虚假切换(或者ESD二极管的导电性是否不足以导致虚假切换)?

    非常感谢您的建议!