This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV1.0983万:在TIDA-0.0386万中从远程关闭风扇

Guru**** 2357810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/620480/ccs-drv10983-turn-off-fan-from-remote-in-tida-00386

部件号:DRV1.0983万

工具/软件:Code Composer Studio

你好  

我是BLDC吊扇制造商

目前我在drv1.0983万上设计吊扇

所有参数均正常工作  

我有一个问题是我需要遥控器上的关闭按钮

目前的设计只具有减速和倒车功能

我需要打开关闭功能

请帮我解决这个问题

Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Himanshu:

    首先让我理解你所说的“关闭”。 我假设这意味着您要停止驱动电机。DRV1.0983万具有待机模式,当速度命令在指定的时间内为零时会发生。 根据您使用I2C,PWM或模拟电压来控制速度,电压会有所不同。

    我在数据表中附加了一个表,其中显示了以下进入和退出待机模式的条件。 注意所有电压和时间均可在数据表的电气特性部分中找到。

    因此,遥控器上的电源按钮命令可以 在 初始编程速度命令和 将速度命令设置为0之间切换,这将使DRV1.0983万进入待机模式,不再驱动电机。 注意在待机模式下,“开关调节器保持激活… 寄存器数据得到维护,I2C接口保持活动状态”。 有关详细信息,请参阅数据表中的8.3 4部分。

    如果您想在“关闭”风扇时完全关闭DRV1.0983万以节省更多能量。 您可以使用睡眠功能查看DRV1.0983万Z设备。 进入休眠模式的方法类似于进入待机模式,但 此设备的“I2C接口被禁用,未存储在EEPROM中的任何寄存器数据将被重置”。

    希望这能有所帮助,

    -Cole