This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886AT:小电流限制设置

Guru**** 2357930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886ATEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/620233/drv8886at-small-current-limit-setting

部件号:DRV8886AT

您好,

客户认为使用DRV886AT。
条件是全步进和20mA满刻度电流。
有可能吗?

20mA满刻度电流时,RREF=1.5Mohm。
如果在规格上可行,我告诉客户试试EVM。

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shimizu-san,

    设备将在此级别调节电流。 问题在于电流纹波是否可接受。

    使用DRV8886ATEVM是评估操作的绝佳方法。
    将TRQ设置为50 % ,将消隐时间缩短为1us。 这将有助于在驱动循环过程中发生过冲时产生电流纹波。
    可以调整DAC滑块以提供非常低的电流。

    如果评估成功,建议使用530kOhm电阻(56mA IFS)和TRQ=1 (50 %)。
    使用这两种设置和完整步骤时,IFS = 56mA * 50 % * 71 % = 19.88mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    对先前的答复进行了编辑,以澄清第一段中的关切。