请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8886AT 您好,
客户认为使用DRV886AT。
条件是全步进和20mA满刻度电流。
有可能吗?
20mA满刻度电流时,RREF=1.5Mohm。
如果在规格上可行,我告诉客户试试EVM。
此致,
Shimizu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
客户认为使用DRV886AT。
条件是全步进和20mA满刻度电流。
有可能吗?
20mA满刻度电流时,RREF=1.5Mohm。
如果在规格上可行,我告诉客户试试EVM。
此致,
Shimizu
嗨,Shimizu-san,
设备将在此级别调节电流。 问题在于电流纹波是否可接受。
使用DRV8886ATEVM是评估操作的绝佳方法。
将TRQ设置为50 % ,将消隐时间缩短为1us。 这将有助于在驱动循环过程中发生过冲时产生电流纹波。
可以调整DAC滑块以提供非常低的电流。
如果评估成功,建议使用530kOhm电阻(56mA IFS)和TRQ=1 (50 %)。
使用这两种设置和完整步骤时,IFS = 56mA * 50 % * 71 % = 19.88mA。