This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:关于DRV8825散热管理

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, DRV8825EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/619992/drv8825-about-drv8825-thermal-management

部件号:DRV8825

大家好

我的客户最近想要在其应用程序中选择DRV8825。 输入电压为36V,需要在2.5A峰值电流下继续使用。  

他们非常关注温度上升。 他们想知道在室温中是否可以达到45~55度的温升。(他们希望在没有散热器的25C室温下外壳温度不要超过80C)他们可以接受4层PCB板,带有更大的GND工厂和大的PCB尺寸(约1美元的账单尺寸)。 我想知道他们能否实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabriel:

    此温度可能难以达到。 我建议获取DRV8825EVM进行评估。 印刷电路板有大铜平面和4层。 如果EVM无法达到所需的温度,则较小的电路板可能无法达到。