请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8825 大家好
我的客户最近想要在其应用程序中选择DRV8825。 输入电压为36V,需要在2.5A峰值电流下继续使用。
他们非常关注温度上升。 他们想知道在室温中是否可以达到45~55度的温升。(他们希望在没有散热器的25C室温下外壳温度不要超过80C)他们可以接受4层PCB板,带有更大的GND工厂和大的PCB尺寸(约1美元的账单尺寸)。 我想知道他们能否实现这一点?