请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8884 鹿
当我们使用DRV8884EVM时,我们满足了一些需要帮助的问题。如下图所示,我们选择了启动/停止步骤按钮。我们测试 了DRV8884芯片的步进引脚波形(第2通道波形),我们发现在32毫秒后波形不能改变, 在60毫秒后,也没有任何变化。当我们继续时,波形发生变化。 所以我们的查询是,当我们选择 开始/停止步骤按钮后,波形会起作用时,是否有任何规则? PPSPS vuale can affect it?(PPSPS虚拟化是否会影响它?) ppsps如何控制PPS?