请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8302 大家好,
你好。
我需要TI方面的支持,或者我所面临的有关以下问题的任何建议。
我非常怀疑下面的缺陷是"爆玉米"效应,因为 那里有一个起泡和非常小的洞。
基本上这是一个MSL 3级IC,我只是问TI技术人员他们是否能够分享或告诉我IC中哪个区域 对湿度敏感。
根据这些数据,我可以得出结论,该孔是由"爆玉米"效应引起的。
我只对IC有限制,只能对IC进行X射线检查。
谢谢。
巴西,
本吉