This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833C:DRV8833C未提供正确的输出电压

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/614994/drv8833c-drv8833c-not-giving-proper-output-voltage

部件号:DRV8833C
主题中讨论的其他部件:DRV8833

你(们)好

目前我正在使用L293DD电机驱动器IC来驱动我的6V步进电机。  

为了获得更好的质量,我想更换带有DRV8833电机驱动器的L293DD。 我正在向DRV8833提供与我用于驱动L293DD IC相同的信号序列,但DRV8833仅提供1.6 V输出电压,而我从L293DD获得7 V,信号相同。  

所以我无法理解这个问题。

在从L293DD切换到DRV8833之前,我应该注意哪些区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ankit,

    您为L293DD提供的顺序是什么? 请包括IN1到IN4,加上enable1和ENABLE2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick

    在L293DD上,我首先在Enbale引脚上提供信号,然后在L293DD的输入引脚上提供信号

    半步进的步骤顺序
    步骤
    A B A B A B B
    1 1 0 0 0
    2 1 1 0 0
    3 0 1 0 0
    4 0 1 1 0
    5 0 0 1 0
    6 0 0 1 1 1
    7 0 0 0 1
    8 1 0 0 1
    7 1 0 0 0


    在检查两个驱动程序的数据表时,我发现DRV8833的睡眠时间和唤醒时间为10和155微秒,而L293DD传播延迟时间(低到高输出级别)为800毫秒。
    这是否与我的问题有关?

    当我尝试将DRV8833的其中一个输入端连接到3.3 V电源并提供HIGH ON ENABLE引脚时,在这种情况下,我在DRV8833的相邻输出引脚处获得7V输出电压。 但是我在提供上述序列时没有得到所需的输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ankit,

    在L293DD上,我首先在Enbale引脚上提供信号,然后在L293DD的输入引脚上提供信号

    半步进的步骤顺序
    步骤
    A B A B A B B
    1 1 0 0 0
    2 1 1 0 0
    3 0 1 0 0
    4 0 1 1 0
    5 0 0 1 0
    6 0 0 1 1 1
    7 0 0 0 1
    8 1 0 0 1
    7 1 0 0 [/报价]

    传播时间不应与您的问题相关。 输入顺序很可能是原因。

    如何控制LM293DD输入以获得上述步骤顺序? 在所有步骤中,两个启用引脚是否都高?

    DRV8833上用于与L293DD序列匹配的输入序列是什么?