请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8833C 主题中讨论的其他部件:DRV8833
你(们)好
目前我正在使用L293DD电机驱动器IC来驱动我的6V步进电机。
为了获得更好的质量,我想更换带有DRV8833电机驱动器的L293DD。 我正在向DRV8833提供与我用于驱动L293DD IC相同的信号序列,但DRV8833仅提供1.6 V输出电压,而我从L293DD获得7 V,信号相同。
所以我无法理解这个问题。
在从L293DD切换到DRV8833之前,我应该注意哪些区别?