This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 驱动程序解决方案

Guru**** 2350110 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, DRV8860, DRV8804
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/615286/driver-solution

主题中讨论的其他部件:ULN2003ADRV8860DRV8804

我正在寻找更换部件。

今天,我们在CatGenie中使用ULN2003A作为继电器驱动器。

我正在寻找相同的功能\电气规格,但需要串行通信(I2C,SPI,UART)。

不会将1个输入定向到每个输出。

和首选12个或更多输出。  (今天,我们使用8路输出中的2路,6路常闭)。

 您能推荐这部分吗?

(我在下面附上了架构

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,

    有两个选项可供考虑:DRV8804和DRV8860。 两个都有串行接口。

    DRV8860可能是更好的选择,因为它具有8个输出,并且可以根据需要自动对线圈进行PWM以节省功率。

    这些设备类似于SPI。 它们可以菊花链式连接,以最大程度地降低系统要求。