请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8432EVM 主题中讨论的其他部件:DRV8432
我正在使用DRV8432 EVM测试电机驱动器设计。 但我发现产量大大超过了。
我探测到L1的引脚1 (L1之前),过冲大约为5V (图1)。 然后,我在L1 ( L1之前)的引脚2处探测,电流大约为20V (Picutre 2)。
我计划在最终设计中加上CE标记,因此不需要这种过冲。
PWM是20kHz,我尝试在C29上放置0.1uF,没有大的变化。
关于如何减少过冲和环的良好建议?
谢谢你。