This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:意外操作

Guru**** 2350110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/615042/drv8308-unexpected-operation

部件号:DRV8308

尊敬的各位先生:

正在等待回复,我启动另一个线程。

我们认为驱动程序不像手册中所说的那样工作。

经过几次测试,我们得出结论:
速度和LOOPGAIN都不是应用于错误信号以计算输出的增益。 如果取消积分因子,通过将SPDGAIN归零,并保持速度和LOOPGAIN,则无论设定点如何,加速和稳定状态下的电机转速始终相同。
即使恒速也可能大于设定点,这在比例调节器中毫无意义。
我们认为,速度和LOOPGAIN不是增益,而是增加到输出中的常量。 如果没有积分因子,则直接输出。
另外,LOCKn不会发出从比例间隔到积分间隔的转换信号。

我们错了吗?

谢谢,顺祝商祺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈维尔,您好!
    感谢您的提问。 请让我看看这个问题,稍后再回复。 这可能需要几天时间。