This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐电磁阀驱动器

Guru**** 2350110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/614938/solenoid-drivers-recommend

主题中讨论的其他部件:DRV8871

大家好,

您能帮您推荐一些设备给驾驶员螺线管吗?

双通道高侧驱动器,带电流反馈,高达1.5A输出电流,控制频率为3kHz。

如果满足以下要求,H桥驱动器也可接受。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dongbao,

    如果将频率和振幅抖动移回主控制器,则有许多直流电机驱动器设备可以满足此要求。
    DRV8871可能就是这样的设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dongbao,

    我忘了问,系统电压是多少?