This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:CLK50和TBLANK公差

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, DRV8307
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/626145/drv8308-clk50-and-tblank-tolerance

部件号:DRV8308
主题中讨论的其他部件: DRV8307

您好,

DRV8308和DRV8307数据表未为CLK50和TBLANK规格指定任何容差;仅指定典型值。 我假定TBLANK时间基于CLK50内置式上升器,因此我可以根据CLK50公差确定TBLANK公差。

是否有任何关于CLK50或TBLANK公差或范围的信息?

谢谢!

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    我将对此进行调查,并在接下来的几天内回复您。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已解锁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    CLK50的频率在电压和温度上可能会有+/- 10 % 的变化。

    我们找不到有关TBLANK公差的任何信息。 您也可以在此处假设+/- 10 % 变体。