This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1083-Q1:CAN't控制速度,从停止旋转到最大,然后重复

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/625863/drv10983-q1-can-t-control-speed-spin-from-stop-to-max-then-repeat

部件号:DRV1083-Q1

所以我按照评估版制作了我的板。 在不执行任何配置的情况下,我的电机从停止旋转到最大速度,然后停止几秒钟并重复。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Wenjun,

    听起来,您的电机配置文件需要稍微调整一下。 首先,DRV1083-Q1需要相位电阻和电动机扭矩常数(KT)。 要测量这些值 ,如果需要帮助,请参阅2.2 and 2.3 the DRV1083-Q1 Tuning guide (DRV1083-Q1调谐指南)部分。

    然后,通过使用GUI或适当的寄存器,可以随意使用下面提供的一些默认设置。 请务必添加您为相位阻力和KT找到的适当值。

    这将使电机旋转并允许您开始调整。 如果电机继续停止,请监测显示选项卡上显示的故障,并报告触发的故障。

    最佳,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试一下,我遇到的故障是速度异常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Wenjun,

    我想你已经弄清楚了这个问题。 如果您认为问题已解决,请随时单击"已解决"按钮。

    谢谢!
    -Cole