This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8800:Pizo电机驱动器

Guru**** 2439270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV8801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/627234/drv8800-pizo-motor-driver

部件号:DRV8800
主题中讨论的其他部件:DRV2700DRV8801LM4.856万LM4.858万

尊敬的各位:

我有一些关于西班牙电动机驱动器的问题;电动机规格:

1,驱动电压范围:10~32Vp-p;电流< 400mA;

2,驱动频率:22kHz;

3,方波占空比:50 % ;

TI似乎为西班牙电动机提供了专用芯片drv2700;但它是适合我的产品的好解决方案。  

有人可以提供建议吗?

我还看到了DRV8801/8800 ,8800,该设备包含一个完整的H桥。  

以下控制配置是否 能得到输出+=/输出- (与DRV2700相同)?

谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    我们的专家已经联系过,应该很快作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    压电电机的比电容是多少? 我还建议查看LM4.856万或LM4.858万。 这些都是30Vpp压电驱动器。