This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:灾难性故障,晶体管和DRV

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/625437/drv8301-catastrophic-failure-transistors-and-drv

部件号:DRV8301
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0281万

您好,

我们有一个基于drv8301kit_D的自定义板设计 DRV8301驱动器出现了几次故障,其中一个孔从芯片中吹出。 这通常伴随着至少一个或多个MOSFET失效。 原理图设计与drv8301kit_D几乎相同,MOSFET为TI CSD1.9535万KTTT。  

我们在48V总线上运行。

各种电机,绝对编码器感应,因此我们可以获得最大失速扭矩。

第一个故障发生在以较高速度运行工作台电源时,我们假设制动操作碰撞总线电压并导致故障。 最后一个故障发生在电机锁定的情况下(变速器中只有一些小间隙,因此电机运动不多)。 这确实有一个高电流命令~50A发送到电机。

感谢您的任何帮助。

此致,

Larry Stevens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Larry:

    您描述的是电气过应力事件。 要确定原因,在执行这些类型的测试时,是否可以在系统周围放置保护电路?

    如果您可以添加Zeners或TVS夹,则可以检查电路板是否存在可能的绝对最小和最大电压违规。 添加锁模后,您可能看不到违规。 锁模正在激活这一事实表明这可能是一个来源。

    另一种可能的方法是以较低的速度运行电机并复制导致故障的事件。 这也可以提供线索。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    您建议在系统的哪些部件上放置夹具? 我假设门到源连接,我们已经在PVDD上有一个电视夹。

    谢谢!

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Larry:

    我当时在考虑PVDD,但您已经涵盖了这一点。

    请检查SH_x针脚是否有负电压。 请告诉我PGND的电压有多低。

    理想的示波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    看起来SH_x引脚在PGND以下的电压范围为10至15V。 我们没有像故障点那样用力运行,并且转换似乎随着高电流而变小(尽管这可能是由于转换点稍微移动所致)。 我会在这里试一下肖特基 E SH_x连接以及夹紧安全门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    更严重的故障,我们在MOSFET栅极周围放置了相当多的保护电路,以保护它们免受Vgs故障模式的影响。 这些来自汽车48V 1kW电机驱动设计TIDA-0.0281万原理图,该原理图使用相同的MOSFET,但使用不同的栅极驱动器。  尽管MOSFET似乎没有损坏,但DRV8301却将三个引脚汽化,并在封装中吹出一个孔。 PVDD1针脚丢失。 此故障与本文(e2e.ti.com/support/applications/motor_drivers/f/38/t/20.0671万)中描述的故障类似,但更严重"   

    我们也无法从主板上完整地卸下DRV8301,因此我附上了芯片损坏部分的图片。 此芯片是通过DigiKey提供的。 我们当时正以高电流(+50A)脉冲,在MOSFET中,对电路进行相当有力的测试,并尝试生成电路可接收的最大BEMF。 该电源由LiFePO4电池组提供,该电池组能够吸收任何产生的电流。 我们目前有5欧姆闸电阻器,因此我们将这些电阻增加到10欧姆,将闸极驱动转至最小值,并将停电时间增加到最大值。 我们非常感谢您提出任何建议。

    Larry Stevens