主题中讨论的其他部件: Tida-0.0281万
您好,
我们有一个基于drv8301kit_D的自定义板设计 DRV8301驱动器出现了几次故障,其中一个孔从芯片中吹出。 这通常伴随着至少一个或多个MOSFET失效。 原理图设计与drv8301kit_D几乎相同,MOSFET为TI CSD1.9535万KTTT。
我们在48V总线上运行。
各种电机,绝对编码器感应,因此我们可以获得最大失速扭矩。
第一个故障发生在以较高速度运行工作台电源时,我们假设制动操作碰撞总线电压并导致故障。 最后一个故障发生在电机锁定的情况下(变速器中只有一些小间隙,因此电机运动不多)。 这确实有一个高电流命令~50A发送到电机。
感谢您的任何帮助。
此致,
Larry Stevens