This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-DRV8320H:BOOSTXL-DRV8320H代码修改问题

Guru**** 2349080 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/629008/ccs-boostxl-drv8320h-boostxl-drv8320h-code-modification-questions

部件号:BOOSTXL-DRV8320H

工具/软件:Code Composer Studio

我发布了一些关于BOOSTXL-DRV8320H代码修改的问题。 有些问题已经得到答复,我也将把这些问题张贴在网上,供将来参考。 一些问题仍需要回答。  

  1. 它能否独立于GUI运行?

    1. 是的,如果您自己将输入应用到门控驱动程序并忽略Launchpad。

  2. 是否可以将其修改为读取速度控制的电位计?

    1. 电位计输入连接到MCU,但目前不在软件中使用。 因此,如果您编写自己的代码,您可以将其用于此目的。

  3. GUI的一个参数是电机中的极数。 如果我不知道该号码,是否存在问题? 电机仍在“8”杆设置下工作。

  1. 这样GUI就可以告诉您电机RPM。 如果你不知道,那么RPM读数就不准确。

  • 为了在没有GUI的情况下使用MCU,我提供了哪种独立于MCU的输入?
  • 我是否可以进行修改以利用GUI进行初始设置和参数更改,然后切换到独立操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lucas:

    感谢您开始此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick,

    我对原帖的格式表示歉意。 E2E一定不喜欢我这样做的方式。 我将未回答的问题合并到下面的一个问题中。

    1.如何独立于GUI运行此Booster和Launchpad?

    我期待着结束这些问题,谢谢。