请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BOOSTXL-DRV8320H 工具/软件:Code Composer Studio
我发布了一些关于BOOSTXL-DRV8320H代码修改的问题。 有些问题已经得到答复,我也将把这些问题张贴在网上,供将来参考。 一些问题仍需要回答。
-
它能否独立于GUI运行?
-
是的,如果您自己将输入应用到门控驱动程序并忽略Launchpad。
-
-
是否可以将其修改为读取速度控制的电位计?
-
电位计输入连接到MCU,但目前不在软件中使用。 因此,如果您编写自己的代码,您可以将其用于此目的。
-
-
GUI的一个参数是电机中的极数。 如果我不知道该号码,是否存在问题? 电机仍在“8”杆设置下工作。
-
这样GUI就可以告诉您电机RPM。 如果你不知道,那么RPM读数就不准确。
- 为了在没有GUI的情况下使用MCU,我提供了哪种独立于MCU的输入?
- 我是否可以进行修改以利用GUI进行初始设置和参数更改,然后切换到独立操作?