请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BOOSTXL-DRV8301 主题中讨论的其他部件:DRV8301,LAUNCHXL-F2.8379万D
大家好。
我尝试检查BoosterPack DRV8301是否与Launchpad F2.8379万D兼容。 我确信,确实如此。 但是,BoosterChecker告诉我,他们不是。 如图所示,问题出在BoosterPavk引脚29和Launchpad引脚69。 BoosterPack发送C阶段电流反馈,启动引脚为"CMPIN"。 但Asaf,Compare函数是与ADC的混合函数。 因此,启动板的引脚69可以用作ADC输入。 launchpad架构的名称有点奇怪:MCU的ADCINA4引脚被命名为"Analog Out (模拟输出)"。 此时将显示图片。
我该怎么办? 我仍然认为,存在一些错误或名称不匹配。 我不相信这个用于控制电动机的启动台与控制电动机的BoosterPack不能配合。