This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:LAUNCHPADXL-F2.8379万D兼容性

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, BOOSTXL-DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/627000/boostxl-drv8301-launchpadxl-f28379d-compatibility

部件号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他部件:DRV8301,LAUNCHXL-F2.8379万D

大家好。

我尝试检查BoosterPack DRV8301是否与Launchpad F2.8379万D兼容。 我确信,确实如此。 但是,BoosterChecker告诉我,他们不是。 如图所示,问题出在BoosterPavk引脚29和Launchpad引脚69。 BoosterPack发送C阶段电流反馈,启动引脚为"CMPIN"。 但Asaf,Compare函数是与ADC的混合函数。 因此,启动板的引脚69可以用作ADC输入。 launchpad架构的名称有点奇怪:MCU的ADCINA4引脚被命名为"Analog Out (模拟输出)"。 此时将显示图片。

我该怎么办? 我仍然认为,存在一些错误或名称不匹配。 我不相信这个用于控制电动机的启动台与控制电动机的BoosterPack不能配合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Disona:

    已与C2000专家联系,就两个启动板之间的区别发表意见。

    BOOSTXL-DRV8301设计用于 www.ti.com/.../LAUNCHXL-F2.8027万F
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Disona,

    CMPIN1P引脚为ADCINA2。请参阅主板示意图和设备数据表。 此BoosterPack是兼容的,但我不确定是否有适用于此特定组合的示例软件。 尽管如此,F2802x和F2.8379万D之间的差别将很小。

    我将提交一个TT以更新BooterPack Checker。

    此致,
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Mark

    我发现这些设备是兼容的,我已经安装了一个电机。 但不幸的是,ADCREFHI在LAUNCHXL-F2.8379万D上被设置为3V,而BoosterPack的扩展能力高达3.3V,因此存在一些问题。 我有版本1.1 的启动板,但我可以看到,版本2也有3V =(