This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872:如何理解UVLO电压和滞后的值

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8872, DRV8833, DRV8872-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/628008/drv8872-how-to-understand-the-value-of-uvlo-voltages-and-hysteresis

部件号:DRV8872
主题中讨论的其他部件: DRV8833

大家好,团队

我注意到在DRV8872数据表中,VM下降和上升都有UVLO电压。

并且有独立的滞后值标记为上升至下降阈值。

这3个值之间的关系是什么?

在以前零件的数据表中,例如 DRV8833中,仅列出虚拟机跌落和滞后情况。

在这种情况下,将其视为:VM上升= VM下降+滞后是否正确?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我附加了错误的捕获。 以下是DRV8872数据表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alvin,您好!

    查看DRV8872数据表:

    Vuvlo下降显示设备可以从6.4V开始进入,但通常为6.1V
    Vuvlo上升显示所有器件的工作电压均为6.5V,但通常为6.3V
    VUV,hys显示最小和典型滞后

    是的,正确的考虑是:VM上升= VM下降+滞后。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Alvin,Rick

    我感到困惑的是,DRV8872和DRV8872-Q1有不同的欠压保护。 只是想确认是数据表错误还是这两个设备有不同的点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请遵循数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wentao,您好!

    我们已确认数据表正确无误。 DRV8872和DRV8872-Q1具有不同的点。