请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8872 主题中讨论的其他部件: DRV8833,
大家好,团队
我注意到在DRV8872数据表中,VM下降和上升都有UVLO电压。
并且有独立的滞后值标记为上升至下降阈值。
这3个值之间的关系是什么?
在以前零件的数据表中,例如 DRV8833中,仅列出虚拟机跌落和滞后情况。
在这种情况下,将其视为:VM上升= VM下降+滞后是否正确?
谢谢你。