请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2700EVM 主题中讨论的其他部件:DRV2700
CH1 (黄色)是输入波形
CH2 (蓝色)是输出波形
因为M430 ~~的输出方波~~不是我想要的频率~~所以我使用外部方式
收到TP7或TP8。
GAIN0和GAIN1设置如下:
设置为00时,上周和下周将抖动。
01一周的一半时间将会摇晃
10一周的一半时间将会摇晃
11一周的一半时间将会摇晃
电压设置不会改变,并保持在24V
输入功率:USB 5V
演示板未更换任何部件~~~
我目前正在使用手动方式来使用此IC,请帮助我了解哪些地方未设置为,或者我没有更改哪些值,从而导致输出波形抖动,谢谢。