请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305 主题中讨论的其他部件:DRV8323
您好,
我们在测量来自低侧MOSFET的RDS_ON电流时遇到问题。 当PWM处于高时间时,电流输出比低时间高200mV。
黄色图形为OP输出,红色为电流传感器相位中测得的电流,绿色= OP_IN+,蓝色= OP_IN-
当我们将VREF分配器从4更改为k = 2时,输出信号与预期相同。 参见下图:
您是否知道导致此问题的原因? 是否可以将VREF设置为0? DRV8323是否也存在此问题?
Rgds Martin