This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:故障针脚不工作

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412DDWEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/628458/drv8412-fault-pin-is-not-working

部件号:DRV8412

您好,

在设备进入故障状态的初始测试期间,我注意到输出确实关闭,但故障针脚不会变低。

在使用示波器进行研究后,我发现在故障线路上,AGND似乎增加了1.6V!!!

您认为我有接地问题吗? 模式引脚也连接到AGND,因此如果所有模式引脚都达到1.6V,会发生什么情况

我正在使用模式1,我之前使用DRV8412DDWEVM执行过此操作,故障引脚在相同的测试中工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈维尔,您好!

    无法排除接地问题。

    模式1 (CBC)将导致输出在下一个PWM循环之前禁用,但不会断言nFAULT。 您观察到的是这种情况吗?

    是否更改了Oc_ADJ电阻器的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我观察到的是它尝试打开几毫秒然后关闭。
    当我使用开发板时,它做了同样的事情,但实际上更改了故障引脚
    我们尚未更改Oc_ADJ电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来,更改PWM循环确实可以使故障针脚正常工作
    在某些情况下,我必须在100 % PWM下运行它,所以我想知道在CBC模式下启动然后在打开时切换到OC闭锁是否是一个好主意。 当电机驱动器运行时,更改模式是否安全?