请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8412 您好,
在设备进入故障状态的初始测试期间,我注意到输出确实关闭,但故障针脚不会变低。
在使用示波器进行研究后,我发现在故障线路上,AGND似乎增加了1.6V!!!
您认为我有接地问题吗? 模式引脚也连接到AGND,因此如果所有模式引脚都达到1.6V,会发生什么情况
我正在使用模式1,我之前使用DRV8412DDWEVM执行过此操作,故障引脚在相同的测试中工作。