This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886:DRV 8886输入电源电压范围

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886, DRV8880, DRV8846
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/627248/drv8886-drv-8886-input-supply-voltage-range

部件号:DRV8886
主题中讨论的其他部件: DRV8880DRV8846

您好,

我们使用DRV 8886作为电动机驱动器,其输入电压范围为8至37V。

由于我们也使用电池工作,因此我们的输入电压范围要求为6至30V。

我们正在寻找相同的引脚配置/规格,输入范围从6V到30V。

请建议使用相同的针脚映射替代DRV8886。

此致,

哈里什。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harish,

    您没有提到当前的要求。 有几种类似的设备可用。

    DRV8880的工作电压范围为6.5V至45V。
    DRV8846的工作电压为4至18V。
    两个设备都没有相同的针脚映射。 由于集成了电流感应,引脚映射对于DRV8886是唯一的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的即时响应。

    DRV 8886符合我们的要求,但电压范围为8至37V。

    我们希望将此IC用于8英寸和4英寸热敏打印机,该打印机在6至30V的电池供电电压范围内工作。

    对于8英寸打印机电压范围为24V。对于4英寸打印机,所需电压范围为6至9.5V。

    所需的额定电流为1.5A至2A,带有内置电流感应。

    请建议使用相同引脚映射的DRV8886的任何替代产品,输入电压范围为6至30V。

    由于我们设计了主板,因此我们期望使用相同的针脚映射。

    此致,

    哈里什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harish,

    我们没有工作电压为6V的引脚兼容设备。

    在系统电压低于8V的情况下工作时,一个选项是使用升压调节器将DRV8886电压升高至8V以上。