请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8886 主题中讨论的其他部件: DRV8880, DRV8846
您好,
我们使用DRV 8886作为电动机驱动器,其输入电压范围为8至37V。
由于我们也使用电池工作,因此我们的输入电压范围要求为6至30V。
我们正在寻找相同的引脚配置/规格,输入范围从6V到30V。
请建议使用相同的针脚映射替代DRV8886。
此致,
哈里什。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
感谢您的即时响应。
DRV 8886符合我们的要求,但电压范围为8至37V。
我们希望将此IC用于8英寸和4英寸热敏打印机,该打印机在6至30V的电池供电电压范围内工作。
对于8英寸打印机电压范围为24V。对于4英寸打印机,所需电压范围为6至9.5V。
所需的额定电流为1.5A至2A,带有内置电流感应。
请建议使用相同引脚映射的DRV8886的任何替代产品,输入电压范围为6至30V。
由于我们设计了主板,因此我们期望使用相同的针脚映射。
此致,
哈里什。