This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:IC和VDRAIN电阻器在高电流下燃烧

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/627262/drv8305-ic-and-vdrain-resistor-burnt-at-high-current

部件号:DRV8305

您好,

当我增加最大相位电流时,IC和VDRAIN电阻器会燃烧。

它是基于 DRV8305- Q1EVM硬件文件设计的自定义板

我监控过(/!\全部在交流电中以获得我的范围的分辨率,直流电压为36V)  

1)电阻器VDRAIN的PVDD侧的PVDD

2) VDRAIN

3) PVDD使用丙型PI过滤器进行过滤,如 DRV8305- Q1EVM中所示:

如您所见:

当IC刻录时,它会提供:

粗磨:

我们仍在测试对其他信号采取更多措施,以获得更好的线索。

但是,乍一看,这是不是对任何人敲响了钟?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    除了监控PVDD的绝对最大额定值违规外,请监控SHX和SLX以及其他栅极驱动器引脚。