请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305 您好,
当我增加最大相位电流时,IC和VDRAIN电阻器会燃烧。
它是基于 DRV8305- Q1EVM硬件文件设计的自定义板
我监控过(/!\全部在交流电中以获得我的范围的分辨率,直流电压为36V)
1)电阻器VDRAIN的PVDD侧的PVDD
2) VDRAIN
3) PVDD使用丙型PI过滤器进行过滤,如 DRV8305- Q1EVM中所示:
如您所见:
当IC刻录时,它会提供:
粗磨:
我们仍在测试对其他信号采取更多措施,以获得更好的线索。
但是,乍一看,这是不是对任何人敲响了钟?
提前感谢