请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8884 您好,
电机电流输入测量值为60mA,但设计值为75mA。 是什么原因导致了这种变化?
请查看详细信息。
1.RREF = 562K
TRQ = 1.
3.衰变=与DVDD相关(慢衰变)
4.我们在设计中同时使用1/4和1/2步进模式和两个PWM频率- 400Hz和800Hz。
5.电机电流波形如下所示。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.